This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:PH 引脚短接至 GND

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374986/tps54335a-ph-pin-shorting-to-gnd

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件:TPS62933

工具与软件:

有关该器件的故障、有许多不同的论坛链接。 是否确定了 PH 引脚(引脚3)对地短路的根本原因? 此外、是否有推荐的可直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    从周末开始、我们将在下周结束前与您联系。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS54335A 应该不会出现类似 TPS54335的问题。  我们建议使用采用 SOT583封装的 TPS62933 3.8V 至30V、2A/3A 同步降压转换器。  

    谢谢、此致。