This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:为电池铅酸充电、电压为28伏

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373758/bq24610-charge-battery-lead-acid-28-v

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25756

工具与软件:

ı 正在寻找一款高效的集成式电池、以便为两节串联电池充电。 铅酸电池。 28伏表示两个电池的电压之和
我选择了这款集成式器件 BQ24610RGER。 这可以与我一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi、

    [quote userid="598437" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373758/bq24610-charge-battery-lead-acid-28-v ı 您正在寻找一款高效的集成式电池来为两节串联电池充电。 铅酸电池。 28伏表示两个电池的电压之和
    我选择了这款集成式器件 BQ24610RGER。 这是否适合我?

    不是、这是降压充电器控制器、输入电压必须高于电池电压。 最大 输入电压为28V。

    我们没有充电电压为28V 的铅酸电池充电器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为两节串联铅酸电池充电的解决方案是什么?
    您能告诉 我有关 充电电压为28V 的铅酸电池充电器的建议吗? 数量的函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi、

    为两节串联铅酸电池充电的解决方案是什么?
    您能告诉 我有关 充电电压为28V 的铅酸电池充电器的建议吗? 您拥有的[/报价]

    很抱歉混淆、这是一个拼写错误、我们没有充电电压为28V 的铅酸电池充电器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我必须单独为每个电池充电、然后我必须将两个电池的电源组合在一起以获得28V 的电压。 是否有具体的设计可实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi、

    我进行了更多研究、使用 BQ25756/BQ25750可能会更容易、并遵循以下应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slua992 设计可为铅酸电池充电的锂离子充电器。

    此致、

    Christian。