This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:正常模式电源电流过大、充电和放电过流超过设定值。

Guru**** 2814225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374940/bq2980-normal-mode-supply-current-is-too-large-and-the-overcurrent-in-charge-and-discharge-exceeds-the-set-value

器件型号:BQ2980

工具与软件:

尊敬的 先生/女士

美好的一天!

我们在 电子烟项目中使用了 BQ298012RUGR。 我们遇到了一些问题、需要您的帮助。

1、正常电源电流过大。 最大标称电流为8uA。 但无论测量多少、最大值均大于60uA。 如果电流过高、则会导致待机功耗增加并影响产品的待机时间。 这是我们现在迫切需要解决的一个问题。

2、充放电过流高于设计值。 使用1mΩ 检测电阻时、充电过流应为4A、但实际上为5.8A。 放电过流应为14A、但实际上为21A。

随附的是原理图和测量图。

请帮助检查。 提前感谢。

此致。

Xidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xidi、

    我想我可能已经和一些同样从事此设计的人取得了联系、所以我们将对此进行研究。  

    实际上、我也已经在工作台上对此进行了测试、而且我从未能够再现如此高的功耗。 我相信有人会把这些板子交给我们、方便我们进行评估。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon