This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:TPS62843

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376295/tps62843-tps62843

器件型号:TPS62843

工具与软件:

当输入电压降至与输出电压相同的电平时、占空比为100%、输出=输入。 我的问题是、如果输入下降一点(比如100mV)、输出是否跟随输入、或者降压转换器停止工作(这意味着我需要切换到降压/升压转换器)、会怎么样。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babak:

    当 VIN 降至 VOUT 以下时、TPS62843仍将继续以100%模式运行。

    此致、

    Varun