This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:SOH 继续报告持续下降

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373412/bq40z50-soh-continues-to-report-a-continuous-decline

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的专家

1、端子问题:
该产品是一个高端扬声器品牌和与最终用户兼容的应用程序。 它同步显示扬声器功率和 SOH 等信息、市场继续报告 SOH 持续下降。

2、扬声器应用信息
1.电池组信息:2S3P 9000mA BQ40Z50 R2方案
1.扬声器充电切断情况:当检测到电池 SOC 为95%时,停止为电池充电
2.扬声器睡眠状态:当检测到电池电量低于5%时,主板进入睡眠模式,充电器充电,它可以正常工作。

3、电池的实际应用信息:
1.扬声器充电处理机制:当检测到电池组 SOC 为95%时,充电停止。 当充电终止时、电池电压低于4100mV/节、从而使电池无法充满电。
(如下图:放电、充电后截止电荷为95%)

2.GagueTermination Config Setting:

充电终止电流:300/  充电终止电压:100/设定电压阈值:4200