This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:处于 FULL ACCESS 模式时进入 BootROM 的无文档记载方法

Guru**** 2594880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375318/bq40z50-r2-undocumented-methods-of-entry-into-bootrom-when-in-full-access-mode

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

我当前使用的是 BQ40Z50-R2、遇到了电池随机停止响应 I2C 通信的问题。 除此之外、充电和放电 FET 均关断、导致电池包引脚上没有电压。 最初、我们发现解决此问题的唯一方法是对器件进行下电上电。

 

经研究、我找到了一篇相关的论坛文章、其中建议存在未密封芯片进入 BootROM 模式的无文档记载方式。 这种行为可能会导致我们的问题、特别是在温度较低时发送关断命令。 我们无法在工作台上重现该问题、但这似乎是在汽车内发生的一整夜、可能达到这些较低的温度。 我已通过发送退出 ROM 模式命令确认问题、使电池脱离此状态。

 

当芯片处于 FULL ACCESS 模式时、有人可以提供有关这些无文档记载的 BootROM 进入方法的更详细的信息吗? 我们希望能更深入地了解这些方法、以及未来对于仍处于 FULL ACCESS 模式的器件如何防止这些方法。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

     在最终应用中使用 BQ40z50时、监测计是处于 UNSEALED 模式还是 FULL ACCESS 模式?

    如果在现场使用电量监测计时解封、则会出现意外行为。 在现场使用时、我们始终建议将测量仪密封。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick。

    我们相信监测计处于完全访问模式。 虽然这可能是主要原因、但我们正在寻找重新创建问题的方法、并希望了解潜在的副作用和可能发生的其他问题。

    您可能关心的完全访问、UNSEALED 和 SEALED 之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我不知道在电量监测计解封时有什么确切的方法可以重复该方法。  

    主要区别在于、当电量监测计处于 FULL ACCESS 模式时、可以将电量监测计发送到 ROM 模式、并更新认证密钥、以及更新数据存储器。 当电量监测计解封时、它只能更新数据存储器。

    此致、

    Nick Richards