This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22960:TPS22960

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TPS22960, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372610/tps22960-tps22960

器件型号:TPS22960
主题中讨论的其他器件: TPS22917、TPS22916

工具与软件:

您好!

在我们当前的设计中、我们使用该传感器电源开关 P/N: TPS22960DCNR 来控制传感器电源。

我们在 SR 引脚和接地端之间添加了一个1M 欧姆的电阻器。

数据表中显示:

该器件的压摆率(上升时间)由内部控制以避免浪涌电流、如果需要、可以使用 SR 引脚减慢该速度。 在3.3V 时、TPS22960具有 SR 引脚接地时的75-μs 上升时间、以及 SR 引脚连接高电平时的660-μs 上升时间。 两个通道将具有由 SR 引脚设置的相同压摆率。

SR 引脚需要拉低或拉高、但根据数据表、SR 引脚与接地之间有一个1MΩresistor Ω 电阻

--这里我还附上了我们的设计原理图供您参考,请检查一次,让我们知道相同的评论

它会做什么?

正在等待您的响应。

TR

Prem Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我有几个问题要问你们。

    输出电阻为2欧姆的原因何在?

    是否在5V_SEN_SUP1上提供任何电压?

    在这种情况下、SR 引脚应被拉低、但我建议在不使用1M Ω 电阻的情况下将其拉至接地。 我还推荐使用 TPS22916或 TPS22917来实现更好的总体性能。

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我们没有在5V_SEN_SUP1上提供任何电压

    1M 电阻器是否有任何问题? 如果使用1M 电阻器、影响会是什么?

    TR

    Prem Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、PEM、

    您为什么在 SR 引脚上使用1M Ω 电阻器? 您是否还能提供数据表中指定的位置?

    谢谢!

    Sam