This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650电池充电器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373013/bq24650-bq24650-battery-charger

器件型号:BQ24650

工具与软件:

尊敬的团队:

你好!
我正在与您接洽 BQ24650电池充电器。 我知道此部件是为充电而设计的。 您能否确认是否需要额外的放电控制电路来管理蓄电池的放电过程?
此致、
Amith N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amith:

    不需要、您应该不需要额外的 放电控制电路。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 请验证以红色突出显示的路径是否正确用于电池放电。 此外、我们将寻求有关负载在充电期间如何接收电力的说明。 是否通过以绿色突出显示的路径供电?

    我们目前的理解是、负载将直接由输入源供电、输入分布在为电池充电和为系统负载供电之间。 请确认此假设是否准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amith:

    请验证以红色突出显示的路径是否正确用于电池放电。 此外、我们将寻求有关负载在充电期间如何接收电力的说明。 通过路径供电的电源是否以绿色突出显示?

    是的、这是正确的。

    [报价 userid="609424" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373013/bq24650-bq24650-battery-charger/5249474 #5249474"]目前的理解是、负载将直接由输入源供电、输入分布在电池充电和系统负载之间。 请确认此假设是否准确。

    是的、这是正确的。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    Im 使用6.4V LiFePo4电池、因此我需要考虑 VBAT 电压为6.4V 或更低(如果少或多)、以及如何设置充电电压和放电电压阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shello Amith,

    我对您的问题感到困惑。  

    以下是 BQ24650原理图检查清单: e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_44_2900_.pdf

    在此检查清单中、我们提供了充电电压、电池充电阈值和电池低电压阈值的不同计算方法。

    此致、

    Christian。