This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624MOLR 输出设计

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376055/tpsm84624-tpsm84624molr-output-design

器件型号:TPSM84624

工具与软件:

嗨、团队:

需要设计支持  

我们将使用 TPSM84624MOLR 器件生成3.5V/6安培的输出。 最小输入电压为4.75V、最大输入电压为5V。 请分享您的建议详情。

另外、请考虑   TPS84624的负过流限制、并确认符合我的上述输出设计要求。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    考虑到数据表表2中建议的最大额定 Vout、3.5V 输出不会成为问题。 NOC 没有进行表征、但根据图表数据、该数值大约为-2.5A。 在这种情况下、NOC 不会命中。  

    谢谢!

    Amod