This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:依赖项逻辑

Guru**** 2585555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375493/ucd90320-on-dependencies-logic

器件型号:UCD90320

工具与软件:

嗨、团队:

思科在其设计中使用了我们的 UCD90320。

关于依赖关系、必须满足这些条件才能使器件上电、对吧?

如果满足要求、并且在正常上电后、如果其中一个 GPIO 不满足要求、器件是否会自动关闭?

BR、

COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、如果相关性发生更改、器件不会关闭。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    那么、在电源轨加电后、如果更改了导通电阻、电源轨仍然加电、对吧?

    而断电状态仅取决于"OFF"、对吧?

    BR、

    COMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    导轨打开后、依赖项变化不会影响它。

    关闭依赖关系不会触发关闭、因为它只是一个条件。

    请参阅此指南以了解更多信息

    e2e.ti.com/.../3362.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    此致

    Yihe