This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881B:TPS23881与 TPS23881B

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23881B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374949/tps23881b-tps23881-vs-tps23881b

器件型号:TPS23881B
主题中讨论的其他器件:TPS23881

工具与软件:

尊敬的 E2E 支持部门:

您能否确认一下我们的自主版本和旧版本  TPS23881之间的确切区别?

我们的软件是否完全兼容?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TSL:

    TPS23881B 具有自主模式、并且还具有不同的 ROM 基础。 因此、为了使这两个器件相等、TPS23881B 将需要不同的 SRAM 版本、 但 TPS23881B 符合 IEEE802.3BT 标准、无需任何 SRAM。 因此、TPS23881不需要任何 MCU 作为合规系统。

    从软件的角度来看、从寄存器和运行的角度来看、这些器件是100%兼容的。 由于 TP23881启动序列将加载 SRAM、因此您可以针对 TPS23881B 跳过此步骤。 从 FirmPSE 黑盒系统层面来看、我们为这两种器件提供支持。 系统启动时、将执行器件 ID 检查、以确定它是 TPS23881还是 TPS23881B。 如果系统识别为 TPS23881、它将加载 SRAM、如果它识别到 TPS23881B、它将忽略 SRAM 加载。 此时、这些器件彼此100%兼容。  

    此致、

    Brandon