This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:具有5V 输入的升压配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923653, TPS923652, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375890/tps923655-boost-configuration-with-5v-input

器件型号:TPS923655
主题中讨论的其他器件:TPS923652、TPS923653

工具与软件:

我们想使用此芯片为18V/COB 供电500mA、使用此芯片进行升压配置。

在使用基于 Excel 的工具时、使用5V 输入时、效率仅为85%、温升为~30度。

在采用9V 输入时、效率会跃升至91%、并且温升仅为~9度。

使用5V 输入追求额外的外部升压级达到9V 或12V 是否合理? 否则、似乎器件将运行得非常热。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    使用5V 输入追求9V 或12V 额外外部升压级是否合理?

    是的、   如果首先使用恒压升压级将5V 输入转换为9V 或12V 等中间电压、然后使用此中间电压为 TPS923655供电、那么 TPS923655将具有更低的温度。 实际上、在这种情况下可以使用 TPS923652 / TPS923653。

    此致、

    Steven