This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:哪个芯片可以支持小于5ns 的输入脉冲宽度?

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113-Q1, LMG1205, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375953/lmg1205-which-chip-can-support-input-pulse-width-less-than-5ns

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件:LM5113-Q1、、 LMG1210

工具与软件:

TI 人好

我有一个关于 GaN 驱动器芯片的问题
我看到半桥驱动最小输入脉冲宽度大于10ns 的 LM5113-Q1和 LMG1205等芯片。 那么、如果我们实际使用的脉冲宽度小于该值、会怎样。 如果无法做到、是否有输入脉冲宽度小于5ns 的半桥驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    感谢您回答这个有关 LM5113-Q1和 LMG1205的问题。

    这些产品不支持小于10ns 的脉冲宽度。

    我们提供的 LMG1210具有4ns 的最小脉冲宽度、它是一款可在此处工作的半桥 GaN 驱动器。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore