This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:TPS62869在 SMT 贴片后工作异常

Guru**** 2382090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375503/tps62869-tps62869-work-abnormally-after-smt-patch

器件型号:TPS62869

工具与软件:

嗨、团队:

客户发现 SMT 贴片后 TPS62869工作异常。 他们发现1个无法读取 I2C 地址且没有输出。 另一个1个可以读取 I2C 地址、但也没有输出。 因此他们想知道我们是否可以判断器件中的哪个功能工作异常。 他们测试了 所有引脚的阻抗。 异常器件的引脚阻抗 与正常引脚阻抗相同如果您对如何避免此类问题有任何建议、请帮助分享您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    什么是 SMT 贴片?

    如果其中一个引脚接触不良、它们可以尝试重新焊接 IC。  他们也可以尝试将其焊接到 EVM 上、并查看其是否在该处工作。

    它们还可以在上电时测量 Vin、Vout、SW 和 VSET、以查看良好的电路板和不良电路板之间是否有任何差异。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    他们已验证 出现问题的器件工作异常、并进行了 ABA 等测试。   只是想确保、您认为 问题器件有什么功能错误? 有否建议避免出现这类问题?  

    什么是 SMT 补丁?

    SMT 表示 PCBA 流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    我还不清楚。  在初始回流并组装到 PCB 上后、它们是否无法正常工作?  如果是这样,这些问题通常由公司进行 SMT-他们可能需要以某种方式改变他们的回流过程。

    器件是否在 EVM 上仍然无法正常工作?  在发生故障的系统上、正常的器件能否正常工作?

    我仍然希望看到这些信号的波形进行比较。

    不管怎样,我不能确定 IC 的哪种功能被损坏是否重要——IC 听起来就像被损坏了,他们必须在将来防止这种损坏。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果是这样、这类问题通常由执行 SMT 的公司调试--他们可能需要以某种方式改变他们的回流过程。

    我懂了。 谢谢。