This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:适用于 POE++电源输入的48V 至52V、2A 升压设计

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375546/lm5158-48v-to-52v-2a-boost-design-for-poe-power-input

器件型号:LM5158

工具与软件:

您好!

请查看采用 LM5158的升压转换器设计。 此操作针对 PSE 控制器为90W POE++器件供电。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1718623918419v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    感谢您使用 E2E。

    原理图看起来不错。 可能只需要调整补偿网络的值。 但这可以在构建设计后完成。

    您可以使用我们的快速入门计算器实现此目的: https://www.ti.com/tool/download/SNVR511

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    谢谢你