This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:(max)过程中寿命降低的估算方法(&G)

Guru**** 2535730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375161/tps552892-degraded-lifetime-estimation-method-at-tj-max

器件型号:TPS552892

工具与软件:

您好!

数据表6.1注释(3)指出"高结温会缩短工作寿命。 结温高于125°C 时、工作寿命会缩短。"  我的客户希望了解 Tj 和寿命之间的关系。 是否有任何公式、Excel 工作表或文档可用于估算与超出 Tj 相关的降级寿命?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    感谢您的咨询。

    我将与内部团队进行核实、并在收到反馈时告知您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、

    感谢您的关注、我期待收到您的反馈。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    我们仍在检查此问题。 我会在今天稍后时间回复。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 和彦:

    感谢您的等待。 客户可以使用以下链接进行计算。

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mulin

    感谢您的答复。
    确认一次。
     使用温度和测试 温度 Ta 还是 Tj?

    此致、

    K.. 平野


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 和彦:

    它是 Tj.

    此致、

    Mulin