This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:反激式变压器设计相关

Guru**** 2504555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375883/lm5020-flyback-transformer-design-related

器件型号:LM5020

工具与软件:

您好!

我正在 设计使用反激式拓扑和 LM5020 PWM 控制器的隔离式直流/直流转换  器、您是否可以推荐与反激式变压器设计相关的参考文档 以及

PWM 控制器具有与 LM5020类似的功能、但价格更低。

输入电压范围   36-75V 直流
标称电压   48VDC
输入电流(满负载) 252mA
O/p 电压 12伏
输出电流: 833mA
功率 10瓦
隔离 1.5kV 直流
开关频率   100kHz
工作温度   -40至85 °C
效率 85%
线性稳压    ±0.2至±0.5%
负载调节   ±0.5至±1%
冷却方法 自由空气对流  

谢谢你