This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-DUAL:辐射发射

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM5180EVM-DUAL, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375558/lm5180evm-dual-radiated-emission

器件型号:LM5180EVM-DUAL
主题中讨论的其他器件: LM5180、LM25180

工具与软件:

大家好!

我正在评估 LM5180EVM-DUAL、我看到了一些奇怪的情况。 打开器件后、示波器在未连接任何探头的情况下测量信号。

测量的信号如下:

如果您能理解它的形状、会发现它的形状与 SW 引脚之间或初级侧电感上测得的电压的形状相同。

如果我离使用电压探头的评估板更近、噪声会增加。

如果我移除电压探头"帽子"、并使用短接地环路电压探头、噪声将减小、因此我认为"帽子"相当于天线。

您是否曾遇到过此行为? 这些发射是否会在附近的电路中引起问题? 如何降低这些发射?

谢谢!

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    感谢您使用 LM5180 EVM 进行测试。  探头的长接地引线制作天线是正确的。  由于探头基本上是高阻抗电路(10 Meg Ohm 和10 pF?)、不切实际的噪声可能会在示波器上显示出来很大。  

    通常情况下、包括反激式开关电源在内的开关模式电源总是 EMI 发生器的来源、但如果在电路设计和 PCB 布局优化中得到适当处理、EMI 在传导发射和辐射发射方面都可以得到很好的衰减。 关于您的最后几个问题、让我从不同的角度来回答:LM25180已被很多客户大规模生产使用。  

    根据您的系统要求、您可以在必要时添加额外的 EMI 滤波器或屏蔽、但避免过度设计是需要考虑的另一个方面。  换句话说,你确实有一个有效的关切,但只有当你看到 需要通过测试,而不是推测,进一步处理它。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你这么多的友谊,你澄清了我的疑虑。

    此致、

    Davide