This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:带锂聚合物电池的 ESP32-S2

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371597/bq24073-esp32-s2-with-lipo-battery

器件型号:BQ24073

工具与软件:

您好!

我想设计一个 USB-C 供电设备、它可以为 Liocirati -2000mA 电池充电、同时为 ESP32-S2 MCU 供电。

我找到了这款 BQ24073 IC、但我不确定这款 IC 是否适合 此用例的最佳解决方案。 您有其他建议吗?

我也不确定除了 BQ24073、我还需要什么其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 BQ24073旨在能够在为电池充电的同时为 MCU 等其他组件供电。  

    关于该器件是否适合您所需的充电电流和 ESP32-S2 MCU 所需的电流消耗? 请注意、BQ24073的额定输出电流高达1.5A、必须在 MCU 功耗和电池充电之间分摊。  

    此外、我们当前没有可执行 USB Type C 协商的充电器 IC。 为此、将需要一个单独的组件。  

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的快速回复。

    我需要使用500mA 来为电池充电。 因此、1.5A 电流似乎与 ESP32-S2放在一起就足够了。

    那么、您可以为 USB-C 协商建议哪个元件?

    BR、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、  

    我已将该线程重新分配给我们的电源接口团队、以帮助您选择 USB type C 输入控制的器件。  

    另外、请访问下面 USB Type-C 控制器 TI 产品页面的链接  

    USB Type-C 和 USB 电力传输 IC |德州仪器 TI.com

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、  

    您能否详细说明一下您对 USB Type-C 输入的要求?

    -这是仅5V/3A USB-C 端口吗? 或者这是 USB-C PD 端口(用于协商更高的电压)吗?

    - USB-C 端口的电源角色是什么? 这是仅受电方吗?

    此致、  

    Aya Khedr   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您支持该主题。

    不可以、该端口将只用于为3.7V/ESP2-ECG 充电、通过电源路径运行2000mA 32-S2 MCU、提供3.3V 电压并将数据传输到 MCU、但 为了进行大规模生产、这些电路将在以后被切断。

    我想它可以是一台笔记本电脑、移动电源或任何可插入 USB-C 端口的其他标准充电器。 无需协商比所需电压更高的电压。

    BR、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、  

    我的理解是 USB-C 端口是纯灌电流(即从移动电源、笔记本电脑或标准充电器等电源灌电流)。  

    请注意下面关于 BQ24073的输入电压/电流建议。 5V/1.5A USB-C 输入是否足以满足您的设计需求?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    是的、5V/1.5A 就足够了。 MCU 上的负载真的非常简单、我需要500mA 来为电池充电。

    回到我的初始问题、BQ24073是否非常适合该需求? 我在设计中还需要考虑其他因素吗、或者 BQ24073是否足够?

    再次感谢您的帮助。

    BR、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、  

    我建议使用 TUSB320 进行 Type-C 端口控制。  

    如有其他问题、请随时打开新主题。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aya!