This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:编程示例代码

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370163/tps65400-programming-example-code

器件型号:TPS65400

工具与软件:

大家好、团队成员:

PMBus 命令可以设置 VREF

在组装 IC 之前将程序刻录到 EEPROM 中

请提供 TPS65400编程示例代码(.hex)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    请查看以下内容是否可以正常工作。

    (+) TPS65400:用户参考"Proguraming the TPS65400.pdf"-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    该 PMIC 将用于 TL10 (Marvell)、请查看随附的文件以了解设计详细信息、如您所知、默认 Vref=0.8V、我们希望 SW1、SW2、SW4的 Vref=0.8V、并将 VFB3 Vref 更改为0.7V。

     根据设计、您能帮助我们生成编程文件吗

    谢谢

    删除原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    我们没有示例代码。 但如果您在设置 I2C 寄存器方面有任何问题、我们将提供帮助。
    我将研究 I2C 寄存器设置指南、并在明天结束之前尝试与您分享。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    请查看以下有关如何为每个电源轨设置 Vref 的指南:

    PAGE 命令提供了在单个 TPS65400上配置和监控多个输出的功能。

    Vref_command 设置所选输出的电压基准。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    关于 TPS65400编程、我们了解到:"为了简化 TPS65400在生产环境中的编程、提供了这些.xml
    格式可以转换为.hex 格式。"。

    但我们没有详细的过程。 我们应该使用哪些工具来完成文件格式的转换? 你能提供任何文件或建议吗?

    谢谢。

    最大值

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请让我检查一下,并在这几天给你回复。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    关于如何编程、我们有两个指南。 请检查是否有帮助。 对于不同的格式转换、恐怕这不是您通常支持的格式。

    使用 USB2ANY 插座板进行编程的1_Directions guidelines.pdf1526.2_Programmingthe TPS65400.pdf

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您可以先将您的 xml 文件发送给我吗? 我来尝试将其转换为.hex、然后发回给您看它是否有效。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我的 xml 文件作为附件文件: TPS65400_U12O521.xml

    SW1 Vref:0.8 V

    SW2 Vref:0.8 V

    SW3参考电压:0.7伏

    SW4 Vref:0.8 V

    e2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_U12O521.xml

    谢谢。

    BRS

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我通过电子邮件发送给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚