This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:SCP 和放大器;恒定输出电流限制

Guru**** 2532090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373037/lm5177-scp-constant-output-current-limit

器件型号:LM5177

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户同时需要这两种功能。 您能否就如何实现这一目标分享任何想法? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    LM5177已提供了以下功能:

    - SCP 通过 CSA/CSB 上的感测电阻完成

    -恒定输出电流限制可通过 ISNSx 感测电阻实现

    有关更多详细信息、请参阅数据表。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    为了实现恒定输出电流限制、我们将 ISNSx 的触发电平设置为低于 CSA/CSB 设置、但这会导致断续模式/SCP 始终不进入。 因此、我们需要知道是否有简单的方法(例如:在外部添加一些逻辑电路)可以同时实现这两项功能。

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    如果启用恒流限制、则两个限制器同时导通。

    CSA/CSB 处的电流限制用于保护电路免受电流损坏组件的影响、因此应该是最后一次触发。

    ISNS 使用恒流限制器、因此该限制需要低于过流限制。

    限制器均已运行并正在工作、根据配置、可以在以下示例中看到:

    -在输出端具有恒定电流限制的应用

    -在升压模式下运行

    -输入电压增加,使电感电流变得足够高,触发过流,但恒定输出电流仍然不受限制。

    注意:这是以某种方式构造的,需要一些更多的条件

    - UVLO 电平需要足够低,不会禁用之前的设备(这应该是情况下,如果正确的设计)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您提供的信息!
    我们有一种情况、ISNSx <电流限制 CSA/CSB、但发现输出短路条件有问题。 输出电压下降、输出电流限制在预期电流电平、但在这种情况下不进入断续模式。 因此、工程师担心功率级在长期运行期间承受过大的压力、需要找到权变措施。  

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我不确定这是否真的是一个问题。 如果您在电路中设计了连续平均电流、并且由于降低了输出电压、该平均电流仍保持在短路状态、那么整个电路应该仍然能够不出任何问题地处理该问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    很抱歉混淆、我认为这不是问题、因为上述所有操作均按预期工作。 简而言之、工程师需要一个指示器(而不是 PG)来告知系统器件在此模式下工作。  

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    没有专用的信号可用于此目的。 您可能会观察到 IMONOUT 信号、因为在限制正向电流时该信号会下降。

    取决于所需的级别以及所需的确切检测要求。

    此致、

     Stefan