This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:不同温度和输入电压变化时的 ILIM 精度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373216/tps22950-ilim-accuracy-over-temperature-and-input-voltage-changes

器件型号:TPS22950

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户正在考虑使用 TPS22950、对于 ILIM 精度有以下问题:

数据表显示了-40°C 至125°C 温度范围内的 ILIM 精度。
如果温度条件降低、精度范围是否会降低(例如-20°C 至85°C)?
如果您能向我们提供相关数据、那将会很有帮助。

关于输入电压、更改输入电压是否不会影响 ILIM 精度?
在数据表中找不到 ILIM 和相关数据。
如果您有任何数据、如果您提供它将会很有帮助。

此致、

佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有更新吗?

    佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 Aby 更新?

    我们想知道 ILIM 精度是否受到温度和输入电压的影响。

    此致、

    佐藤