This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:锂离子电池的最大电芯数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375540/bq25756-maximum-cell-count-for-li-ion-battery

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!  

我正在查看 BQ25756的数据表、其中表明、锂离子电池最多可以支持14节电池(磷酸铁锂电池为16节)。 同时、它的额定工作电池电压高达70V。 但考虑到最大锂离子电池电压为每节4.2V、16节电池组只能达到67.2V。 这是否意味着 BQ25656也可用于16节锂离子电池组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我们列出 BQ25756能够为14S 电池充电、从而为热插拔事件产生的瞬态留出空间。 是的、BQ25756可以为16节串联锂离子电池充电、但您可能需要增加瞬变保护。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题。  

    谢谢