This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:升压缓冲器电路

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375608/lm51581-q1-boost-snubber-circuit

器件型号:LM51581-Q1

工具与软件:

我想在设计中为开关节点上的缓冲电路提供配置。 要特别确定元件的额定功率和尺寸、一个关键因素是开关输出电容。  数据表中未列出它。 在 通过 PSPICE 进行设计之前(我尚未安装该设计)、我想至少通过 Excel 来确定占位符的合理估算值。 一旦设计就绪、电源将被检测并且确定最终值。

您能否提供内部 FET Coss 的典型值以及范围在不同温度下的变化情况?

谢谢你。

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您使用 E2E。

    遗憾的是、我们没有为内部 MOSFET 的 Coss 指定值。

    然而、缓冲器的正确值非常取决于最终 PCB 上的寄生效应、因此我建议在设计中使用占位符(电阻器为0805、电容器为0603)、并在构建设计时调整缓冲器。  

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7 我建议阅读这篇文章、了解如何通过7个步骤计算 RC 缓冲器。

    如果您还有其他问题、请随时提问。

    此致、

    Moritz