请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51581-Q1 工具与软件:
我想在设计中为开关节点上的缓冲电路提供配置。 要特别确定元件的额定功率和尺寸、一个关键因素是开关输出电容。 数据表中未列出它。 在 通过 PSPICE 进行设计之前(我尚未安装该设计)、我想至少通过 Excel 来确定占位符的合理估算值。 一旦设计就绪、电源将被检测并且确定最终值。
您能否提供内部 FET Coss 的典型值以及范围在不同温度下的变化情况?
谢谢你。
Steven