This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:RRDM 设置范围

Guru**** 2389030 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375389/ucc28782-rrdm-setting-range

器件型号:UCC28782

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 UCC28782器件。
我想问您有关 RRDM 设置范围的信息。
我通过改变 RRDM 常数来调整 PWMH、但我遇到了以下情况。
当 RRDM 位于200kΩ 上方时、PWMH 宽度不会改变。
当 RRDM 位于330kΩ 周围时、设备不会启动。
查看数据表、以下项中列出了 RRDM 设置范围。
上限被称为500kΩ、但这与我设置的常数不同。
即使该值为200kΩ 或330kΩ、也有可能发生数据表中列出的故障状态?
另外、如果不可能出现故障、请告诉我是否有其他因素可能导致 PWMH 宽度不可调。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    感谢您联系我们。

    我认为 RDM 的值是由于 cicruit 参数的选择,其中变化的 RDM 不会对 PWMH 的时间有太大的影响。

    RDM 不依赖于 CSW、但取决于 Lm、Na、Np、Rcs、Rvs1和 Rvs2 (请参阅数据表公式10)。 如果在原型调试期间调整了这些参数中的任何一个/过大、则也应重新调整 RDM。 我建议确保 RC、Lm 和匝数比处于建议的时间调整范围内。 RDM 设置 ABM 突发中的第一个 TDM 时间。 在该周期之后、内部调谐器会调节时序以优化零电压开关(ZVS)。 RDM 和 RTZ 是为所有组件参数的标称情况设置的。 调谐器具有正负范围、以适应 Lm 和电阻器中的参数变化。 我不确定 PWMH 导通时间、但我认为 TDM 范围可以在3us 到7.6us 之间变化
    RTZ 取决于 CSW、Lm、NS、NP、Vout 和 Vbulk_max、这将是优化的净步长。\

    此致、

    Harish