This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:TPS54228:有关 TPS54228规格的查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54228, TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375317/tps54228-tps54228-inquiry-about-tps54228-specifications

器件型号:TPS54228
主题中讨论的其他器件: TPS562203

工具与软件:

您好!

数据表指出、TPS54228的最大建议占空比为65%。

以大于65%的占空比运行时、有哪些问题示例?

如果器件温度没有问题、是否可以在70%或80%的温度下安全运行?

此致、Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    感谢您的咨询。 我们将在这些日子里检查并回复您。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takumi-san:

    由于该器件是旧器件、因此其最大占空比受内部控制器的限制。 如果您需要高占空比运行、应推荐我们的新产品 TPS562203实现95%占空比。 谢谢。

    此致、

    Shipeng