This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033-Q1:波特图问题

Guru**** 2394885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375485/tps61033-q1-the-issue-of-bode-diagram

器件型号:TPS61033-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

关于  TPS61033-Q1、我们用于在系统中将3.3V 升压至5.15V。

设计如下所示。

从图中可以看出、无论负载为0.5A、1A 还是1.5A、增益和相位交叉0均多次出现。

我们已确认设置和仪器 正常。

我想知道可能的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用 E2E。

    波特图看起来不是正确的结果。

    您的测试中的 R2040是否为0 Ω? 我想您在该电阻器上注入小信号、对吧?

    如果是、测试波特图时应是几十欧姆、而不是0欧姆、我们通常使用50欧姆。

    此致、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试的 R2040是否为0 Ω? 我想您应该在该电阻器上注入小信号、对吗?[/QUOT]

    Nathan、您好

    感谢您的快速响应、我们 将 R2040更改为5 Ω 并 在此电阻器上注入小信号、结果 如前面所示。

     我们的系统中有多个直流/直流电源、我们已确认设置正常。

    如果测试波特图时该电阻应该是几十欧姆、而不是0欧姆、我们通常使用50欧姆。

    您确定它是50欧姆而不是5欧姆吗?  将 R2040从5欧姆更改为50欧姆会更好吗? 我还能做些什么来改进它?

    谢谢!

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为波特分析仪的测试探头 A/B 可能与之相反。 因为增益曲线通常会随着频率的增加而减小、但在结果中、增益曲线会增加。

    关于电阻、如果您使用的电阻太小、可能会限制波特分析仪的输出电流、您可以仔细检查波特分析仪的最大电流容量并尝试一下。

    此致、

    Nathan