This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:PD I2C 时序下降时间小于规格

Guru**** 1657550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374711/tps65987ddj-pd-i2c-timing-fall-time-is-less-than-spec

器件型号:TPS65987DDJ

工具与软件:

PD 芯片作为从器件时、I2C 时钟频率约为3498KHz、下降时间测量值约为2ns、而 tOCF 规格为12~250 ns、对于 TBT3扩展坞设计是否可以?

附了屏幕截图作为参考、非常感谢、请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、I2C 总线电容会影响下降时间。 似乎总线上的电容可能位于低端、您知道 I2C 总线的电容吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的答复、 I2C 总线上没有电容器、下降时间是否小于规格的高风险?  再次期待您的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是布线的电容、但是的、我认为下降时间不应产生太大的影响、因为数据是在 SCL 线上升沿采样的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    非常感谢、您的意思是迹线寄生电容、我们会 同步进行检查。  感谢您的答复!