This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:输出噪声问题

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371848/tps63802-output-noise-issue

器件型号:TPS63802

工具与软件:

你好。

我们是一家来自巴西的公司。 巴西有几乎相同的时区的美国,我只是张贴在晚上。

我们在 TPS63802的输出端观察到"强烈"噪声、如下所示。

OBS:下面、平均/平均电压为3.3V、这是因为下面电路原理图中显示的12K 反馈电阻器被一个0欧姆跳线取代。

我可以分享的其他图片,下面。

该电路板有8层、输出连接到电源平面、有3个实心接地平面。

我想知道发生这种噪声的原因是什么、或许知道解决这种问题的可能性。

OBS:具体来说我可以和德州仪器(TI)的工程师共享 PCB 项目、PCB 项目在 Altium 设计工具中完成。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我没有完成测量。

    此噪声可能是由于测量方法不良以及示波器性能不是很好。 例如探头的负端夹、它并不是很短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    在输出端有一个包含3个电容器的序列。

    现在、序列是47uF - 47uF - 47uF

    我们还将很快使用以下序列进行测试:

    47uF - 100nF - 47uF

    47uF - 100nF - 1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于3个输出电容器、我们执行了以下序列:47uF、100nF、1uF。 但是仍然有很多噪声。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeferson:

    由于示波器探头可能会拾取噪声、因此这里的设置图片会很有意思。

    查看此应用手册了解更多详细信息: 如何测量纹波以获得更好的设计结果(TI.com)

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们设法降低了噪音。

    在原始 PCB 中、 TPS63802的输出端有3个电容器:47uF、47uF、47uF、此序列。 所有3个电容器都 是相同的 PN。 根据该电容器 PN 的网页、该电容器的谐振频率约为800-900kHz。 ~观察到、稍后使用 FFT 在正确的设置下进行测量时、会在大约1.7 μ V 1.8MHz 处出现噪声峰值、如下图所示、该频率接近此转换器的开关频率。

    然后我们将输出电容器的序列更改为22 μ F、22 μ F 和47 μ F、因为22 μ F 的谐振频率更接近(比47 μ F 的谐振频率更接近)噪声的峰值频率:

    >> 47uF / 10V / 0805

    >>22uF / 16V / 0805 (谐振频率更接近噪声频率且更接近转换器的开关频率)

    在所有测试结束时、我们设法获得了更好的结果、且输出端的噪声要低得多。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    恭喜。  

    我是否应该关闭此主题、因为似乎不需要进一步的支持?  

    反映

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的、可以关闭。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    谢谢。 将关闭它。

    此致

    TAO