This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:CWD 关断和 SET0引脚选项

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, TPS3435-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372311/tps3435-q1-cwd-shutdown-and-set0-pin-option

器件型号:TPS3435-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3431

工具与软件:

您好!


对于 TPS3435AFACADDFRQ1-我是否可以将 CWD 连接到 FPGA 输入以启用/禁用看门狗并通过设置 SET0 =1以将看门狗超时周期设置为80ms 来控制看门狗时间?

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    对于 TPS3435AFACADDFRQ1、在高电平和低电平之间更改 SET0只会调整看门狗超时周期的比例因子。  您可以使用该 FPGA 将 CWD 引脚短接至地、从而启用/禁用操作。 80ms 看门狗超时周期由 CWD 引脚上的外部可调电容器设置。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    如何确保具有可控的看门狗超时周期以及由 FPGA 使用 TPS3435AFACADDFRQ1控制的启用/禁用操作

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您需要在原理图中实现与下图类似的内容。 请注意、为了启用/禁用看门狗运行、您需要在 CWD 将 FPGA 值从高电平(看门狗禁用)更改为低电平(看门狗启用)之间对器件进行下电上电。 出于复杂性原因、我建议使用 B 引脚排列或 C 引脚排列、这些引脚排列旨在通过 SET 引脚或 WD-EN 引脚实现简单的启用/禁用操作。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我没有现成的 B 引脚排列选项可供任何地方订购。 我想使用  TPS3431SDRBR 、因为我在 TI 网站上看到已经有库存和其他授权供应商有库存。   TPS3431SDRBR 应该能够完成此工作: 1)使用 CWD 上的 CAP 提供启动延迟,并具有启用/禁用选项。
    想法/建议?

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    这是一个不错的选择、因为 TPS3431是 TPS3435-Q1的前代器件。 为了供将来在年底参考、我们计划发布 TPS3435CAEBJDDFR、以满足您的看门狗时序需求。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    很好。 感谢您的支持。

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    很乐意提供帮助、如果可以、请选择非常感谢的主题解决方案。

    谢谢!
    约书亚