工具与软件:
您好!
目前、我们计划在我们的新产品中使用具有内部软启动功能的 TPS566238RQFR。
CSC 响应说、当使用内部软启动时、SSpin 适用于进行开放处理。
但是、我们需要将一个具有多个 pF 的电容器连接到若干 nF 以实现噪声抑制。
如果我连接该电容器、它是否会影响内部软启动时间?
此外、如果我们使用内部软启动时间、是否对 SSpin 建议了任何引脚处理?
此致、Takumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
目前、我们计划在我们的新产品中使用具有内部软启动功能的 TPS566238RQFR。
CSC 响应说、当使用内部软启动时、SSpin 适用于进行开放处理。
但是、我们需要将一个具有多个 pF 的电容器连接到若干 nF 以实现噪声抑制。
如果我连接该电容器、它是否会影响内部软启动时间?
此外、如果我们使用内部软启动时间、是否对 SSpin 建议了任何引脚处理?
此致、Takumi
你好、Takuma、
默认为1.9ms。 此引脚上无需电容。 该器件具有内部电流源、如果没有电容器、则默认直接使用1.9ms 的默认值。 如果一个电容器连接在外部、最终将充电、可 根据 DS 使用公式2计算出时间。
谢谢
Tahar
你好、Takumi、
软启动时间可能小于默认软启动时间1.9ms。 例如、在数据表的"应用实现"部分中、参考原理图在 SS 上有一个10nF 电容器、根据公式2、这相当于1.2ms 的软启动时间。
因此、如果连接正确的电容器、则软启动时间可能小于默认值1.9ms。
希望这能解答您的问题。 如果这回答了您的问题、请不要忘记单击"此问题已解决"。 如果没有、请回复、该主题将开启、以澄清任何其他问题。
谢谢!
Calan
你好、Takumi、
我能够使用 EVM 在工作台上测试该实验。 我最初在 SS 引脚上有一个10nF 电容、这会导致大约1.35ms 的 SS 时间。 我在 SS 上将该电容器替换为100pF 电容器、软启动结果时间降低至约1ms。 这意味着存在最短 SS 时间、并且安装足够小的电容器将使根据公式2计算出的软启动时间无效。 我附上了一个 Vout 升高的示波器屏幕截图。

希望这有助于回答您的问题。
谢谢!
Calan