This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:在 EN 之前 VDDP 电源为 VDDH 供电?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375667/tpsi3052-vddp-supply-to-vddh-before-en

器件型号:TPSI3052

工具与软件:

嗨、团队:

用于了解 tstart 值的客户输入值为 array2[ms]: e2e.ti.com/.../TPSI305x_5F00_calculator_5F00_1p24.xlsx

tstart 的定义是从 EN=HIGH 到 VDRV = HIGH 的时间。

但客户也了解 VDDH 和 VDDM 由 VDDP 供电、而不具有 EN = HIGH。 因此、C_DIV 的充电时间应为 tstart。

换句话说、如果 C_DIV 充电足够、则数据表中从 EN=HIGH 到 VDRV= HIGH 的时间必须为 t_LH_VDRV (典型值为185us)。

客户理解是否正确? 由于客户不接受2ms、因此需要时间更短。

那么、问题是、如果 Cdiv1和 Cdiv2在从 VDDP 供电的 tstart 后良好充电、VDRV 和 EN 的延迟必须为 t_LH_VDRV、这是正确的?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 您能否分享有关申请的更多详细信息? TPSI3052-Q1首次接通电源时、就会充电 CDIVx . 所以 tSTART 测量充电所需的时间 CDIVx  UVLO 上升阈值(13V)、然后开启 VDRV .  

    [报价 userid="404214" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375667/tpsi3052-vddp-supply-to-vddh-before-en "]问题是:如果 Cdiv1和 Cdiv2在从 VDDP 提供的 tstart 后充电良好、则 VDRV 和 EN 的延迟必须是 t_LH_VDRV、正确吗?

    TLH_VDRV 假定 VDDH 在稳态下、含义 CDIVx 已充电至 UVLO。 所以  TLH_VDRV 严格测量从得出的延迟 EN 最终目的 VDRV .  

    [报价用户 id="404214" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375667/tpsi3052-vddp-supply-to-vddh-before-en "]

    换句话说、如果 C_DIV 充电足够、则数据表中从 EN=HIGH 到 VDRV= HIGH 的时间必须为 t_LH_VDRV (典型值为185us)。

    客户理解是否正确? 由于客户不接受2ms、因此需要时间更短。

    [报价]

     tSTART 和  TLH_VDRV  具有很大不同。 以及此产品说明书 TLH_VDRV  双线模式。 三线模式更快、这正是我看到计算器工具配置的模式。 我在工具中看到客户选择了 CDIV1 = 100nF 和 CDIV2 = 470nF、这是否正确? 就可以更快地完成 tSTART 则需要增加 RPXFR .

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师