This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:有关检测输入源的问题

Guru**** 2509905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373165/bq25895m-question-about-detecting-input-source

器件型号:BQ25895M

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在其自己的 PCB 中测试了 BQ25895M、并且检测输入源时出现问题。

他们正在使用 HP 笔记本电脑进行测试、某些端口检测 CDP 时出现问题。 具体情况如下:

1.将 VBUS 连接到笔记本电脑的特定 USB 端口

2.检测到 CDP (DSEL 引脚为0)、充电开始

3. STAT 引脚变为1 (充电停止)、然后再次检查输入源、并检测到 SDP (DSEL 引脚为1)。

4.如果充电停止、VBUS 也会变为0V、在变为5V 后。

5.如我在上文所述、当检测到 CDP 时、DSEL 引脚为0、当检测到 SDP 后、DSEL 引脚为1。

为方便起见、我附上波形。 红色是 D+、蓝色是 D-、绿色是 INT、黄色是 DSEL。

我还连接正常操作的波形

- Detectiong CDP 正常

-检测 DCP

-检测 SDP

客户的寄存器设置如下所示。

寄存器0x06:0x5E

寄存器0x00:0x1C

寄存器0x02:0x31

寄存器0x03:0x1A

寄存器0x05:0x13

寄存器0x07:0x8D

寄存器0x0D:0x95

这是原理图。 请检查以防万一。

e2e.ti.com/.../Print.pdf

请查看此问题、如果需要更多相关信息、请告诉我。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    请查看我的以下评论。  

    在 BQ25895M 上、已知当检测到 CDP 或 DCP 时、DSEL 引脚保持低电平。 对于所有其他检测结果、当 D+/D-检测完成时、DSEL 将返回高电平。 提供的波形与预期的 DSEL 行为相匹配。  

    BQ25895M 在检测 CDP 方面存在限制。 某些 USB 端口(通常位于笔记本电脑或 PC 笔记本电脑上)需要在大约2秒内上拉 D-、以确认 CDP 检测。 BQ25895M 不会强制该上拉、并且当未发生上拉时、USB 端口(在源极侧)将短暂关断、然后重新配置为 SDP。  

    某些笔记本电脑端口出现在客户系统中。 遗憾的是、从充电器 IC 的角度来看、无法修改此检测行为。 客户可以通过 I2C 写入 REG00来覆盖为 SDP 设置的500mA 输入电流限制。   

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的支持。

    我对您的答案还有更多问题。

    1.您说笔记本电脑或笔记本电脑上的某些 USB 端口需要 D+上拉。 我能知道哪个 USB 端口需要提前上拉电阻器吗? 正如您所知、这不是随机行为、只有特定端口具有此行为。 而在另一台笔记本电脑上、只有其他特定端口具有此行为。 我的客户测试了5款相同品牌、相同型号的笔记本电脑。 每个笔记本电脑都有相同的症状、但具有此症状的 USB 端口的位置不同。

    2.关于 D+上拉,这是检测 CDP 的最佳解决方案吗? 您是否有上拉电阻器值?

    D-呢? D-不需要上拉?

    3.您说 BQ25895M 在检测 CDP 方面存在限制。 听起来其他充电器没有限制检测 CDP。 您是否可以推荐其他不限制检测 CDP 且内部具有3A 升压转换器的充电器 IC?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    请查看我的以下评论。  

    1)不幸的是,我没有帮助区分哪些特定的 USB 端口需要上拉的附加信息。 我们在文档中指出、某些 CDP 端口不需要在 D-上使用额外的上拉电阻、而其他端口则需要。 BQ25895M 能够检测不需要额外 D-上拉电阻的 CDP 端口。 您将需要从便携式电脑制造商处获得有关 USB 端口的相关信息。   

    2)很抱歉我在最初的回答中讲错了(现已更正)、预期用于确认 CDP 的电压上拉为 D-线路上的0.5V 至0.7V、此时 D+应保持在0.4V 以下。  

    3)不幸的是,我没有更合适的替代零件推荐。 我们有一些比 BQ25895M 更新的单节降压器件、但它们不支持3A 升压转换器和 D+/D-检测。  

    请允许我也提出一个替代解决方法选项。 客户可以修改其 MCU 固件、以便当新输入适配器最初被检测为 CDP、然后下电上电并重新检测为 SDP 时、它们可以将 REG00中从500mA 到1.5A 的 IINLIM 设置覆盖为1.5A、从而实现 CDP 输入的更高充电电流。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    1.我的客户进行了一项测试、在检测到 CDP 适配器后、在 D+上施加3V 的电压、发现该测试运行正常。

    (但您的说法是它是在 D-上拉、而不是 D+上拉。 我是对吗? 我会让我的客户再次进行测试。)

    2.同样、如果检测到 CDP、您是否有任何用于在 D-上施加0.5V 至0.7V 电压的基准电路? 如果我应用此参考、在检测 DCP 和 SDP 等其他类型的适配器方面是否存在任何问题?

    3.很遗憾、如果数据表中检测到 CDP、我无法找到有关需要在 D-线路上上上上拉或在 D-线路上应用0.5V 至0.7V 的信息。 您能给我介绍一下这个文档吗? 或者它尚未在其他文档的数据表中更新?

    4.在 DEL (pin24)的描述中、除了检测到 MaxCharge 适配器之外、DSEL 引脚似乎通过外部上拉电阻变为高电平(检测完成后)。 (另一方面、如果 MaxCharge 适配器检测完成、DSEL 会变为低电平)

    正如我所张贴的初始问题、如果在某些 USB 端口中检测到 CDP、DSEL 引脚将变为低电平。 您说这是已知的行为、我可以在数据表或其他文档中找到它吗? 或者文档中的更新版本是否与问题3相同?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    请查看我的以下评论。  

    1) 1)我参考 BC1.2标准。 我所拥有的文档概述了 CDP 检测确认、预计  D-线路上的电压为0.5V 至0.7V、此时 D+应保持在0.4V 以下、以便进行二次检测。 我不能保证客户测试的各种笔记本电脑端口能正常工作。  

    2)不幸的是我没有提供参考电路。 在适当的时间施加所述电压进行二次检测不应导致检测 DCP 和 SDP 问题。  

    3) 3) TI 不会在数据表中提供每种不同类型检测的细节。 在具有 D+/D-的多个充电器 IC 系列中、此器件可实现一致性。 请参阅有关 BC1.2标准的文档。  

    4) D+/D-检测完成后 DSEL 引脚的预期行为未在数据表中详细描述。 电流说明中提到的"axcharge"是 DCP 的扩展、但 CDP 检测中的预期 DSEL 行为不明确。 根据您的反馈、我们将努力在下一个数据表版本中添加该内容。  

    此致、

    Garrett