This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375418/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCRB

工具与软件:

TI 的技术工程师:
我想问一下 GPCRB 是否可以修改库仑计的最低温度放电模型、以及它是否可以解决低温放电过程中的功率跳变问题。 目前、我有一个产品设计、终端客户要求在-20℃ 放电、电池组的功率在放电过程中不会跳接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPCRB 工具用于修改器件内的 Rb 表、以针对室温之外的温度进行优化、并将这些值用于计算 SOC、FCC 等值 关于在低温放电期间发生的这种功率跳跃、是否是由 SOC 或 FCC 的跳跃观察到的?  

    另外、如果您有这种情况的日志文件、我们可以对其进行研究、并帮助您找到这种跳跃的根本原因。

    此致、

    Anthony Baldino