This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:校准负载电流查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374955/bq40z50-r1-calibration-load-current-inquiry

器件型号:BQ40Z50-R1

工具与软件:

嘿、电池电量监测计团队、

我有一个客户 针对某个项目评估了 bq40z50-R1、我们希望您可以帮助提供有关校准过程的指导。

 SLUA734A 的第2.4.3节(CC 增益/容量增益校准)中提到了施加 已知电流(通常为1A 至2A)。  施加10A-20A 的更高电流是否存在任何限制?

非常感谢您对此提供的任何反馈!

-Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    可以将10A-20A 应用于 CC 和容量增益校准、但通常只执行与在其中施加1A 并查看所应用的和监测计所测量的之间的差异相同的操作。 如果您在以如此高的电流运行、我还将确保您连接正确的感应电阻器。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复安东尼!

    我会将此信息传递给我的客户、并让他们直接在这里评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的转达、请告知我们收到回复的时间。

    此致、

    Anthony Baldino