请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 工具与软件:
嘿、电池电量监测计团队、
我有一个客户 针对某个项目评估了 bq40z50-R1、我们希望您可以帮助提供有关校准过程的指导。
SLUA734A 的第2.4.3节(CC 增益/容量增益校准)中提到了施加 已知电流(通常为1A 至2A)。 施加10A-20A 的更高电流是否存在任何限制?
非常感谢您对此提供的任何反馈!
-Matt Calvo