This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27288:HB 栅极驱动器可支持外部自举二极管、并具有互锁功能

Guru**** 2766665 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27288, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374854/ucc27288-a-hb-gate-drive-can-support-external-boot-diode-and-has-interlock-function

器件型号:UCC27288
主题中讨论的其他器件: UCC27712

工具与软件:

您好!  

我的帐户在寻找 HB 栅极驱动器、要求是:外部自举二极管 和输入互锁功能。  

UCC27288的电压和电流能力可以满足客户要求、但它没有互锁功能。 是否推荐 HB 栅极驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    在100-120V 半桥驱动器中、UCC27288可能最匹配、尽管它没有互锁。

    有些 HB 驱动器具有外部自举二极管和互锁功能、但它们是600V HB 驱动器。 UCC27712具有互锁功能和外部二极管。 但是、此器件具有~100ns 的较长传播延迟以及 150ns 的死区时间。 如果可以查看 UCC27712 HB 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    UCC27712的拉电流和灌电流为1.8A/2.8A、无法满足客户要求(至少:3A/3A)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    大多数更高电流的100V 半桥驱动器都具有内部自举二极管、因为这在许多应用中是节省外部二极管元件的常见选择。 尤其是考虑到客户对3A 或更高栅极驱动电流的要求、我认为 UCC27288是最佳选择、尽管它没有互锁。