This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要具有低温放大器的负载开关;上升时间要求

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22991, TPS22997, TPS22992, TPS22992EVM, TPS7H2221-SEP, TPS22991EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372279/need-load-switch-with-low-temperature-rise-time-requirements

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件:TPS7H2221-SEP、TPS22991 、TPS22997 、TPS22992 、TPS22992、TPS22992EVM、 TPS22991EVM

工具与软件:

您好:

我有一个负载开关应用、但我需要满足以下所列的一些要求。

请帮助提供最符合这些要求的 TI 器件型号。 负载开关甚至是最佳选择吗?

在环境温度-54°C 至125°C 下运行(我看到许多器件在-40°C 下运行、是否可以在测试和交付时满足-54°C 的要求)?

在+3.3V 输入电压下运行并保持+3.3V 输出。

在负载开关器件上、偏置电压和输入电压能否来自同一电源并可同时施加?

驱动高达 100uF 的容性负载。

创建不快于30V/ms 且不慢于6.5V/ms 的线性上升时间。 因此、若要达到3.3V、上升时间需要大于110us、但小于500us。

需要连续提供高达6安培的电流。

如果有一个部分接近满足这些要求、我也需要知道这一点。 我可能能够进行调节。

如有任何问题、请致电256-658-5101与我联系

感谢一群人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monty、

    欢迎使用 e2e!

    我们唯一经过低至-55C 测试的负载开关是 TPS7H2221-SEP、但它具有航空级/耐辐射特性、因此成本非常高、尤其是驱动6A 负载需要5个。

    否则、我建议将 TPS22992 用于具有电容器可编程上升时间的成本优化型负载开关  、如果您需要更高的电流能力/更低的导通电阻(也是电容器可编程的)、则推荐使用 TPS22997。 但是、这些器件仅在低至-40C 的温度下进行了测试。

    偏置和输入可以连接到同一电源轨。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕特里克:

    是的、防辐射器件是不可选择的。

    有关使用此产品和我的要求的一些说明:

    a)我确实意识到数据表显示 -40°C 至85°C 运行时某些数据在125°C 运行。 如果我尝试 在-40°C 的工作温度下运行、该怎么办? 您能否在-54摄氏度下提供选择性测试并运送满足此温度限制的测试器件?

     

    B) VCC 偏置电压和 VIN 输入电压可以来自同一个电源、但可以同时施加(打开)吗? 我可能必须同时打开它们(使用继电器)。 但是、使用使能引脚可能可以解决这个问题。  

     

    C)您的数据表图7-9显示了 上升时间与 CT 电容的曲线。 如果我在 VBIAS 上的电压为3.3V 且 CL 更高(例如50uf)、则可实现从0V 至+3.3V 的200us 至500us 的上升时间(即小于30V/ms)

    感谢您的快速回复!

    Monty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monty、

    对此延迟深表歉意。

    1.遗憾的是,我们不提供选择性测试。 但是、我们只是预发布了一个新器件、该器件在-55C - 125C (TPS22991)下进行了测试。 它的额定使用电流高达3A、但您可以并联其中两个以处理6A。 这样可行吗? 请参阅开关特性以获取上升时间信息、因为该器件是固定的。

    2.是的, VBIAS 和 VIN 可以同时上升。 通常、这些引脚直接连接在一起。

    3.下表来自 TPS22992数据表、TPS22997数据表中有一个类似的表。 看起来对于 TPS22992、CT 引脚上的220pF 或270pF 电容器应该满足您在3.3V VIN 时的要求。 上升时间几乎完全基于 CT 电容和 VIN。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕特里克:

     TPS22991特别适合! 发布时的好时机。

    在上升时间、我需要在110us 和500us 之间、容性负载为50-100uF、然后处理超过1安培的电流。  

    此器件的"B"版本表明进入0.1uF 负载的上升时间为141us。 我的 Cload 比它大得多。 如何使用负载参数确定固定的上升时间?

    此外、10:1 CIN 到 Cload 在我的前端放置了大量电容 这一数额是否必要?

    这些封装尺寸超小! 是否必须有助于散热?

    何时可以获得 EVAL 板来探索 TPS22991的运行? 是否有可用的 SPICE 模型? 我刚收到 TPS22992上的 EVAL 板。 它是否会提供与 TPS22991类似的结果?

    我很好奇 TPS22991为何 满足-54摄氏度、但其他负载开关没有此类额定值。 有何差异? 还是只测试?

    是否有第三方可以提供您使用的-54摄氏度的测试器件? 如果我无法使这个新零件正常工作。

    感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monty、

    太棒了! Cload / Rload 只会略微影响压摆率、因此该数字可以用于您的负载特性。

    仅当电源在运行期间强拉至0V 时(如果没有输入电容和高输出电容、大电流将通过体二极管从 VOUT 流向 VIN、并可能损坏器件)、才需要10:1 Cin:Cload。仅当输入电源无法处理浪涌电流时才需要1:1 Cin:Cload。

    是的! 这有助于提高导热性和性能。

    网址为 https://www.ti.com/tool/TPS22991EVM、提供 TPS22991EVM。 目前没有 PSpice 模型。 TPS22991EVM 与 TPS22992EVM 类似、但该器件更简单、因此 EVM 也更简单。

    测试的 Tamb 温度是在定义过程和整个设计过程中确定的-很遗憾、我们不与外部方合作来测试更宽的温度范围。

    请告诉我您的 TPS22991评估的进展情况、我们可以开始进行评估。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕特里克:

    我们在您的负载开关的输入端有一个直流/直流转换器。 目前、其输出为100uF、但其软启动输出电路可以处理的电容要大得多。 我想说我在这里很好。

    我要获取一个评估板并查看它。  

    我仍在其他部件的低温范围内工作。 根据您的经验、如果我们测试了许多-40°C 数据表器件、我们是否能找到在-54°C 下工作的任何器件??

    可靠性是否会被质疑到这确实是一个非启动器?  

    感谢您提供的所有意见。