This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:DQ 支持的开发套件

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375126/ev2400-dq-supported-development-kit

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在从事一个我们需要能够测试 TI DQ 协议的项目、我想检查是否有任何开发板仍然支持 DQ (SDQ 和 HDQ 的时间看起来不同)。 一些研究表明、EV2300似乎确实支持 DQ。 EV2300的替代产品 EV2400是否也支持 DQ?  如果不是、那么您可以建议使用其他开发套件吗? 如果有任何帮助、将不胜感激。  

谢谢!

Kessler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kessler、  

    EV2400支持使用 HDQ 通信的器件(例如 bq27z746)、因此这不应该成为问题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的响应。 我看到 EV2400能够支持 HDQ。 我的问题是、EV2400是否也支持较旧和较慢的 DQ 协议?

    谢谢!

    Kessler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    据我所知、EV2400仅支持 HDQ。  

    此致、  

    Jonny。