This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:bq35100电压读数的精度?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375240/bq35100evm-795-accuracy-of-bq35100-voltage-reading

器件型号:BQ35100EVM-795
Thread 中讨论的其他器件:BQ35100

工具与软件:

大家好、我已经针对开路负载校准了 bq35100器件的电压。 在开路条件下、它处于10mV 以内、但当使用负载时(相对于流动电流的250mA)、它大约为150mV、这是否符合预期?  

预期精度是多少?


作为附带的问题。 我们的电流板无法将负载电流降至零以进行电压校准。 随着电流的增加/减少失调电压以获得校准的任何问题。

这在流动条件下是准确的、但在无流动条件下可能会关闭...想法?