This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:无需 BQStudio 即可对 BQ76942和 BQ34Z100-R2进行自动校准

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100-R2, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371102/bq34z100-r2-automated-calibration-of-bq76942-and-bq34z100-r2-without-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ76942

工具与软件:

我在单个 I2C 总线上使用 BQ76942和 BQ34Z100-R2、但带有 EV2400的官方 BQStudio 工具一次只能检测一个芯片并与之通信。

因此、出于生产目的、我目前正在开发使用定制的 USB 转 I2C 连接器来校准这两个芯片的过程。 但是、我遇到了一些问题:

  1. 根据官方文档、扩展数据命令0x76至0x7F 列为保留。 我注意到、在 BQStudio 中校准过程中访问了这些命令。 这些命令是否是校准所必需的? 如果是、这些值代表什么?

  2. 我找到了"使用 BQ34Z1xx 投入生产"文档、其中提供了计算分压器值的公式、但没有说明如何计算其他校准值。 此外、芯片本身的官方文档并未涵盖这些计算方法。 您能否提供有关如何计算这些值的信息?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查找类似" 主机系统校准方法"的文档。

    是否有适用于 BQ34Z100-R2的本文档版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有2个 EV2400和2个 BQstudio 实例、则可同时与这两个器件进行通信。

    1) 1)这些值不是必需的。  (17) BQ34Z100-G1:如何实现校准过程自动化? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    2) bq34z100-G1高电芯数和高容量电池应用

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    两个芯片位于同一条 I2C 总线上、我们不能在生产过程中断开其中任一芯片的连接以对另一个芯片进行配置和校准。 因此、无法使用两个 EV2400和两个 BQ Studio 实例。

    1. 谢谢你。

    2. 高容量应用 文档并未阐明如何计算校准参数(CC Gain、CC Offset、CC Delta、Board Offset、Temp Offset、 和分压器)或详细介绍相关过程。 您提供的主题 得出结论、"主机系统校准协议"不适用于 BQ34、相反、我应参阅"使用 bq34z1xx 投入生产"文档。 然而、虽然本文档概述了分压器的过程、但它仅提到将20个电路板的平均值作为其他校准参数、而没有解释如何计算这些值。

    我正在寻找与"主机系统校准方法"类似、但专门针对 BQ34的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2) 2)很抱歉我链接了错误的主题、此主题应该会有所帮助- (+) BQ34Z100-G1:校准过程命令-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于通过自定义 I2C 接口进行 BQ34Z100-R2校准、我有三个后续问题、如 本主题所述:

    关于第2.3点(收集原始校准值):

    BQ34Z100-R2上是否有用于测量的计数器、以确保测量是唯一的? 我无法为此找到正确的存储器地址。 目前、我在两次测量之间等待2秒。

    关于第2.6点(CCGain 计算):

    ccGain 计算似乎正确、即 ccGain = OLD_cc_gain * avgRawCurrent / appliedCurrent (根据我与 BQStudio 计算的比较)、然后存储为4.768/ value。 这与该线程中建议的公式不同、ccGain = Current /(avgRawCurrent -(ccOffset + board Offset)/ 16)。

    关于第2.6点(CCDelta 计算):

    BQStudio 显示 CCGain 和 CCDelta 的校准值大致相同、但不会完全相同。 失调电压来自哪里? 如果该值与存储的 ccGain 与1,193,046乘法器不完全匹配、如何计算该值?

    您能解释一下这些要点吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linus:

    我不确定测量的含义是什么、测量没有计数器。

    您是否正在使用 BQstudio 校准器件?  

    此致、

    Evan