This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942 Arduino 接口

Guru**** 2814555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375184/bq76942-bq76942-arduino-interface

器件型号:BQ76942

工具与软件:

我正在使用 BQ76942开发基于 Arduino 的数据记录器作为 I2C 接口。  

我已经编写了一个基本代码来检查电池电压。 但问题是、我将每6-7个读数获得正确的电压。 我缺少什么吗?

同样根据数据表、写入和读取地址分别为0x10和0x11、但根据端口扫描仪响应、我将分别得到0x07和0x08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何测量正确的电池电压?  误差的幅度是多少?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    幅度为0673673521635和实际电池值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个量级的误差听起来不正确。 电压在任何时候都不应测量/报告21V。 您能否发送像部分中的逻辑波形一样的逻辑波形 1.2 Cell 1电压- 0x14  状态  BQ769x2软件开发指南(修订版 B)

    此致、

    Thomas Rainey