请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM431 工具与软件:
你(们)好
我想根据 LM431生成稳压电压输出、能否直接使用以下电路?
对于 VZ 计算公式、是否应该如下 EC 表中所示将 Vref 取为2.495V、将 Iref 取为2uA?
如果不是、我应该如何计算 Iref
谢谢
此致
Mia Ma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mia、
是、对于 VZ 计算、Vref 为2.495V、IREF 为2uA。
如果您想尝试一下、这里还提供了我们正在开发的并联参考设计计算器的链接。
https://dev.ti.com/gallery/view/7472296/Shunt_Reference_Design_Calculator ver/1.0.0/
谢谢!
Walter