This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:未通信、LDO 引脚电压为4.9伏

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375758/bq79616-not-communicating-and-ldo-pin-voltage-is-4-9-volts

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

尊敬的专家:

对于此问题、我们希望获取客户关于  使用 BQ79616 IC 设计的电路板的帮助。

尝试与 USB2ANY 通信、但器件未唤醒。 LDOIN 电压为4.9V、这些器件的设计值与参考设计完全相同。  所有论坛都有过、但未能找到解决问题的办法。

VBAT 的电压为49V、在集电极端子观察到49V、NPN 上的压降为44.1V、这会导致 LDO 引脚电压为4.9。 尝试减小电阻、但 LDOIN 电压仍没有改善:

感谢您的支持。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    LDOIN、AVDD、CVDD、TSREF 或 DVDD 上似乎放置了一个短路或很大的负载。 任何引脚上是否有任何外部负载?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我误解了、我想称 RNPN 上的压降为44.1V、这会产生非常大的电流。 NPN 上产生较大的压降是正常现象。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在关断模式下、LDOIN 上的电压为4.9V 是正常现象。 要使用 USB2ANY、应接通跳线 J18和 J21。 不应接通 J1。 这是否可以在客户的设置上确认? 如果安装正确、客户是否已将 USB2ANY 更新至最新版本3.1.14? 如果客户已将 USB2ANY 更新到最新版本、客户能否确认他们看到在 RX 引脚上发送了 WAKE ping? 这看起来应该像是引脚的电压被拉低了几毫秒。

    此致、

    David