This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:TUSB546EVM ->TUSB564RNQEVM USB 连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TUSB546EVM, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375706/tusb546evm-tusb546evm---tusb564rnqevm-usb-connection

器件型号:TUSB546EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB564RNQEVM、、 TUSB211A

工具与软件:

您好!

我将尝试使用以下设置来测试不同的 USB-C 长度。 到目前为止、成功连接的最远距离是26.6ft、但我正尝试到达30ft。  如果我能够将其设置为26.6英尺、那么30英尺应该是可行的。

 TUSB546EVM 或 TUSB564RNQEVM 上的引脚是否存在 应针对 USB 连接进行调整的特定配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 器件是被识别为 USB2还是 USB3器件?  

    对于 USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C 电缆、最大插入损耗为7dB、即电缆长度约为~3m。 最大 USB2电缆长度为5m。 26.6ft 几乎是8m、超出 USB2和3规格、这是专门构建的有源电缆的无源电缆吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 USB2.0电缆从源端连接到 USB546EVM、因为 USB3.0以更短的长度停止工作。

    我们尝试使用无源电缆完成测试。

    是否有其他 TI EVM 可以满足30英尺电缆要求?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是 USB2.0应用、因此您可以使用我们的 TUSB211A EVM https://www.ti.com/tool/TUSB211RPTREVM 来测试电缆。 TUSB211A 是专用的 USB2.0转接驱动器。

    谢谢

    David