This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:可闻噪声和过热

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374974/bq24610-audible-noise-and-excessive-heat

器件型号:BQ24610

工具与软件:

跟进 此处所示的设计。  我有一个6节锂离子电池封装。 我的目标充电电压设置为24.66V (使用 VFB 引脚)、快速充电电流设置为1.06A (使用 ISET1)、终止电流设置为0.15A (使用 ISET2)。

我的设计现在可以正确控制充电电流、并且状态信号也可以正常工作。 但是、仍然存在两个问题:

1.在以满电流充电期间(数据表称之为"快速充电电流调节阶段"),即1.06A (验证值)。 大约充电10分钟后、BQ14610芯片从室温升至65摄氏度。 由于器件本身不执行任何高电流开关操作、因此令我感到惊讶的是它会产生如此多的热量。 该器件放置在通过通孔连接到以下各层的散热焊盘上。 这种热量是否会产生、或者是否可能是其他问题的症状?

2.在充电结束阶段("快速充电电压调节阶段")、当电流逐渐减小时、输出电压(在我的设计中称为"Vpwr"、或产品说明书中的"系统")会在25.9V 到28V 电压下遇到一些小凸点。 这些凸点的持续时间大约为0.5ms、并且每5-6ms 重复一次。 这些会对输入陶瓷电容器(在我的设计中为 C1102、在数据表图上为 C8、C9)产生可闻效应。 20)。 重要的是、这些焊锡凸点的电压高于输入电源适配器、并且很明显、该电池电压。 这意味着该电压必须是由充电器的开关操作引起的。 我可以通过某种方式处理该噪声、但再说一次-这是 BQ 充电器可能发生的情况、还是我应该担心这是潜在设计错误的症状。

我非常感谢有关这两个问题的任何见解或想法或建议。

您将在下面找到原理图片段和充电器的 PCB 区域。

干杯!

Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    您能否提供原理图和 PCB 布局?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以! 刚刚编辑了我的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MK、

    我建议遵循 BQ24610原理图检查清单和 PCB 布局 guidelinee2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_43_2900_.pdfe2e.ti.com/.../Layout-Guidelines-and-Example-_2800_15_2900_.pdf

    Unknown 说:
    1. 在以满电流充电期间(数据表将其称为"快速充电电流调节阶段")、即1.06A (验证值)。 大约充电10分钟后、BQ14610芯片从室温升至65摄氏度。 由于器件本身不执行任何高电流开关操作、因此令我感到惊讶的是它会产生如此多的热量。 该器件放置在通过通孔连接到以下各层的散热焊盘上。 这种热量是否会产生、或者是否可能是其他问题的症状?

    这不应该是问题、但我建议遵循有关如何提高热 效率的布局指南。   

    [quote userid="603791" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374974/bq24610-audible-noise-and-excessive-heat 在充电的结束阶段("快速充电电压调节阶段")、当电流减小时、输出电压(在我的设计中称为"Vpwr"、或产品说明书中的"系统")会在25.9V 到28V 的电压范围内遇到一些小凸点。 这些凸点的持续时间大约为0.5ms、并且每5-6ms 重复一次。 这些会对输入陶瓷电容器(在我的设计中为 C1102、在数据表图上为 C8、C9)产生可闻效应。 20)。 重要的是、这些焊锡凸点的电压高于输入电源适配器、并且很明显、该电池电压。 这意味着该电压必须是由充电器的开关操作引起的。 我可以通过某种方式处理噪声、但再次强调-这是 BQ 充电器可能发生的情况、还是我应该担心这是潜在设计错误的症状。[/QUOT]

    这可能与 Vpwr 上的二极管有关、这应该是 MOSFET。

    此致、

    Christian。