This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:索取器件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ25170, BQ25172, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368732/bq25171-q1-ask-for-a-device

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25170BQ25172BQ24105-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户需要一个适用于 T-Box 小型电池的单节电池充电器、我认为 BQ25171-Q1合适、您有更好的解决方案吗? 提前感谢!

输入电压:5V

电池满电压:4.2V

充电电流:500mA

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    BQ25171-Q1是适用于此应用的出色解决方案。

    如果不需要汽车认证 Q1、请查看 BQ25170。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复、我的客户希望为汽车 T-Box 电池选择一个器件。

    为电源适配器算法的 IC 充电、例如锂离子电池、磷酸铁锂电池和镍金属氢化物电池、哪一种最常用在 T-Box 上? (他们希望使用来评估哪种电池电源解决方案适合市场的主流需求)。 谢谢。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    在 T-Box 上最常用的是哪一个? [报价]

    进行了一些检查、请参阅以下反馈:

    1.) 大部分时间会看到锂离子电池(可能有50%的时间)。

    2.) LiFePO4和镍氢电池用作更便宜的选件、在高温下也更好(紧急呼叫系统通过挡风玻璃变热)。

    3.) 我想说这些内容使用均匀(25%、25%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复、考虑到成本、我的客户可能想使用 镍氢电池、我们是否有相关器件为这种电池充电? 如果您能提供更多有关 镍氢电池管理的相关文档、我们将不胜感激、谢谢!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ25171-Q1将为1-4节镍氢电池充电。  来延长电池寿命。

    此外、BQ25172仅是一款镍氢电池充电器- 1-4节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的回复、 请问您可以 提前提供更多有关镍氢电池充电器和管理的相关文档吗?非常感谢!

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    镍氢电池充电的一些链接:

    1.) 为三节镍基电池组充电- 此处为 SLYT468

    2.) 使用 BQ24105-Q1 - SLUA843为镍氢电池充电

    3.) 镍氢电池充电-- 此处为 SNVA557