This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808G30DBVT 负向阈值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376886/tps3808-tps3808g30dbvt-negative-going-threshold

器件型号:TPS3808

工具与软件:

您好!

我使用的是 TPS3808芯片的 G30版本、典型负向阈值"Vit"为2.79V。 当我检查规格的§7.5时、我看到"Vit"的@ 25°C 精度为+/-1.5%、在整个温度范围内的精度为+/-1.25%。 因此、在25°C 处的温度范围更窄。 这是一个错误吗? 或者我们应该考虑在 整个温度范围内的总体精度是+/-2.75%。

感谢您的反馈。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、+/-1.5%适用于 –40°C 到125°C 的整个温度范围、而不是25°C。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这是完全回答我的要求