This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:为什么开关频率限制为最大60MHz?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376643/lmg1020-why-is-the-switching-frequency-limited-to-max-60mhz

器件型号:LMG1020
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

大家好!

我想知道将 SW 频率限制为最大60MHz 的原因。

我使用 TINA-TI 进行仿真、假设驱动的是250 pF 栅极电容 FET。

由于启动时间很快、因此可以根据 FET 使用100Mhz 的开关频率。

然而、此器件的限制为60MHz。

是因为功耗达到了极限?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    60MHz 运行没有内部限制。 只要符合数据表规格(包括热性能)、就可以将 LMG1020驱动到更高的频率。 要驱动的负载和系统的布局也可能对开关频率产生影响。

    谢谢!
    Rubas